This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:SLLA270中的存根长度。

Guru**** 2950480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385375/sn65hvd230-stub-length-in-slla270

器件型号:SN65HVD230

工具与软件:

嗨、团队:

考虑使用 TCAN1044。
我找到了关于残桩长度的应用手册(SLLA270)。
仍可以使用应用手册中的以下评论吗?

>为了尽量减少反射,残桩线长度不应超过线的临界长度的三分之一(1/3 )。

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有。

    但这是一条经验法则。 每个存根都会造成信号失真、失真会随着存根长度的增加而增加。 该限制使总线能够在大多数应用程序中正常工作、但应始终使存根尽可能短、相反、较长的存根可能在某些应用程序中正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kengo,

    Clemens 是正确的、这是一条基于信号时序和残桩引起的反射的经验法则。 这只是一条经验法则、它可以起作用、一般而言、您应使系统中的残桩尽可能短。

    如果无法避免残桩、还可以向电阻较高的这些节点添加端接电阻以吸收部分信号、从而减少反射。 不过、在这些节点处添加的电阻不需要将总 CAN 总线电阻降低到57欧姆以下、因此在计算总并联电阻时、如果添加了额外的端接、请记住这一点。

    此致、

    Eric Hackett