This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:是否有 IBIS 模型?

Guru**** 2906830 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1380842/tmuxhs221-ibis-model-available

器件型号:TMUXHS221

工具与软件:

团队成员、您好!

您能否为 TMUXHS221NKG 提供 IBIS 模型?

谢谢您、此致、Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hans:

    让我联系内部团队、看看我们是否有可用的 IBIS 模型。 我会让你知道我发现了什么。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    对于此请求是否有任何反馈?

    谢谢、Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex 和 Hans:

    遗憾的是、我们没有任何适用于 TMUXHS221的 IBIS 模型。 抱歉。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan