This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1050:SN65HVD1050DR CANL 电压电平超过规格

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384760/sn65hvd1050-sn65hvd1050dr-canl-voltage-level-over-specification

器件型号:SN65HVD1050

工具与软件:

尊敬的团队成员:

我们在设计中使用了 SN65HVD1050DR 进行 CAN 总线通信。 我检查 CANL 波形发现、 CANL 电压为2.5V、超出了规格1.5V

CANL 电压高于1.5V 是否会出现问题?

如何修改电路、使 CANL 电压低于1.5V?

电路:CN301未连接到任何地方。

波形:CH1-CANL、CH2-CAHH、CH3-VREF

规格:

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的测量结果、显性状态下的 CANL 电压为0.923V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回应, 这是我的 误解。

    根据您的测量结果、CANH 最小电压为2.2V 以上、如何测量接收器测试 t_PLH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barton、

    您所示的测试是测试差分阈值解释、以确保 RXD 正确响应。 tPLH 正在测量低电平到高电平的转换以及显性到隐性的转换、它显示了 CANH 达到2V 并且知道 CANL 为1.5V 时、差分值将为0.5V、这是 CAN 网络上隐性电平的阈值。 一旦 CAN 差分电压为0.5V、RXD 达到0.7*RXD VCC 所需的时间就是收发器解释0.5V CANH-CANL 和 RXD 在逻辑引脚上正确的隐性阈值下响应到指定电平所需的时间。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    得到后、CAN 网络上隐性电平的阈值差分将是0.5V。

    我还有一个问题、我发现我的电路中的差动信号失效时间(90%-10%)很长(超过100ns)、如何改进它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下降时间由总线的总电容决定。 请尝试减少或移除电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我 移除了 C365和 C366、但 下降时间仍超过100ns、还有其他原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barton:

    数据表测试条件具有100pF CL、这表示整个测试设置的电容、不一定是增加的电容。 为了获得更短的下降/上升时间、请确保 CANH 和 CANL 之间 CAN 总线上的电容小于或等于100pF。 还应尽可能减小 CANH 到接地和 CANL 到接地之间的电容。 PCB 上的布线也可能产生影响。  我建议使用数字 万用表首先测量总线电容。

    此致、

    Sean