This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:无变压器电容耦合

Guru**** 2931770 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386496/dp83867e-transformerless-capacitive-coupling

器件型号:DP83867E
主题中讨论的其他器件: AM62A74

工具与软件:

《AN-1469 PHYTER 设计和布局指南》是否适用于 DP83867E? 在应用手册中、它不会专门调用该器件型号、但我想检查一下。  

如果我无法使用 DP83867E 进行无变压器电容器耦合、您可以推荐一款能够处理该问题并与 AM62A74 Sitara 微处理器兼容的 PHY 吗?  

谢谢你

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只阅读了一个常见问题解答、它指出此器件型号不起作用。

    那么、您可以推荐一个将与 Sitara AM62A74一起用于10/100以太网的 PHY 吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    彼得,你好!

    您阅读的常见问题解答 还包含可以正常工作的其他器件。

    10/100请参阅 DP83822。

    如果需要1000Mbps、请参阅 DP83869HM

    此致、

    Alvaro