请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB971-Q1 工具与软件:
您好、
TI971的展频仅适用于同步模式? 哪个时钟或信号是展频的?它是如何配置的?
谢谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好、
TI971的展频仅适用于同步模式? 哪个时钟或信号是展频的?它是如何配置的?
谢谢您!
尊敬的 Hongli:
感谢您问我这个问题。 在同步时钟模式下、UB971使用来自伙伴解串器的反向通道信号作为参考时钟源来生成正向通道信号。 在这种情况下、当与 UB9702等 FPD4解串器配对时、解串器可以配置为将展频应用于反向通道、然后在同步时钟模式下、该展频也应用于正向通道。 UB971的 clk_out 也应用了 SSC、该器件通常会被发送到图像传感器。
此致!
Thomas