This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306IDCURQ1 PCN 20220413001.1

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385726/pca9306-pca9306idcurq1-pcn-20220413001-1

器件型号:PCA9306

工具与软件:

您好!

您能否说明 PCN 202204131.1是否 适用于 生产日期代码为2249的器件型号 PCA9306IDCURQ1?

此致

Thomas Rosendahl

Mouser Electronics

S/O  237844e2e.ti.com/.../PCN20220413001.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Thomas、

    该生产日期代码反映了 PCN 发布之前的器件情况。 如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的答复。 但是、客户回答:"

    很抱歉、我没有完全理解这种解释。

    此 PCN 没有芯片变更、请查看随附的 PCN 详细信息、并确认此次 交付是在 PCN 之前交付。"

    此致

    Thomas Rosendahl

    Mouser Electronics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    新的晶圆制造厂生产出全新的芯片、该芯片不同于其它工厂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Thomas、

    随附的 PCN 提到由于新晶圆厂支持而发生了芯片更改、生产日期代码为"2249"的器件不附属于此。 这意味着具有此生产日期代码的器件是 在 PCN 发布之前发出的器件。

    此致、

    插孔