This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:TCA9406、TCA9617A、PCA9306之间的区别

Guru**** 2927310 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TCA9406, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386689/tca9406-difference-between-tca9406-tca9617a-pca9306

器件型号:TCA9406
Thread 中讨论的其他器件:PCA9306、、 TCA9617A

工具与软件:

嗨、团队:

 TCA9406、TCA9617A、PCA9306之间的区别(包括规格和用例)是什么?  

尼森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    PCA9306和 TCA9406都是 I2C 电平  转换器、它们的转换依赖于基于内部开关的架构。 TCA9406包含内部10k Ω 和上升时间加速器(RTA)、可帮助加快边沿速率、而 PCA9306则依靠外部上拉电阻进行 I2C 信号传输。 请务必注意、这两个器件无法 转接驱动 TCA9617A 可以接受的 I2C 输入信号。  

    两个电平转换器将支持通用 I2C 信号传输(PCA9306:1.2V <->5.5V、TCA9406:1.65V <->5.5V)、 而 TCA9617A 能够在系统总电容有限的情况下执行电平转换和缓冲 I2C 信号。 负载 接近/超过 I2C 标准限制。 本应用手册对 使用 I2C 缓冲器的原因、情形和方法进行了进一步说明

    此致、

    插孔