This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:比较表

Guru**** 2934790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509, TCA9617B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386728/tca9509-comparision-table

器件型号:TCA9509
Thread 中讨论的其他器件: TCA9617B

工具与软件:

大家好、团队成员:

请分享 TCA9509DGKR 和 TCA9617ADGKR 之间的比较表 。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    这些器件的引脚排列和封装都是相同的。  

    主要区别在于、静态电压偏移位于 TCA9509的 A 侧

    对于 TCA9617、静态电压偏移位于 B 侧。  

    TCA9509 TCA9617B
    VCCA 0.9V 至5.5V (1) 0.8V 至 VCCB
    VCCB 2.7V 至5.5V 2.2V 至5.5V
    SVO A 侧 B 侧
    VILC (TCA9509为 A 侧)、VIL (TCA9617B 为 B 侧) 150 mV (典型值) VILB = 0.4V
    调整 400kHz 1 MHz
    Iola 10uA 30 mA

    IOLB

    6mA 30 mA

    缓冲 pF A 侧

    1 mA =~ 150Pf、具体取决于数据速率 550pF

    缓冲器 pF B 侧

    400pF 550pF

    (1)低电平电源电压

    其余规格根据 I2C 标准进行表征、包括标准模式、快速模式和快速模式+(仅限 TCA9617B)。 传播延迟和其他时序规格将符合 I2C 标准。  

    此致、

    Tyler