This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:与手机、充电器和微控制器的 USB 连接

Guru**** 2961560 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385252/tusb422-usb-connection-with-phone-charger-and-microcontroller

器件型号:TUSB422
主题中讨论的其他器件:MSP430F5528

工具与软件:

我正在寻找一种成本极低、尺寸极小的方式来连接手机、充电器和 MSP430器件(MSP430F5528)。 微控制器具有较小的备用电池、并且电路板仅需几 mA 的电流即可运行。 可以同时连接电话和/或充电器、也可以断开其中任何一个。 数据速率为几十 kb/s、因此 USB 2.0 数据速率已足够

 

  1.  是否可以在没有任何额外控制器的情况下对它们进行硬接线(如所附图中所示)? 是否可以通过添加 二极管或负载开关等元件来实现?
  2.  如果 USB 2.0需要控制器、那么适合哪个器件? 是否有参考设计或应用手册?
  3. 是否有类似的 USB-C 参考设计?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯纳德、您好:

      您是否需要一个 USBC 连接器而不是两个 micro-USB 连接器?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢您的答复。

    我尚未决定 USB 连接器类型、但需要其中两种。

    该应用适用于基于 TI AFE 的医疗设备。 在某些应用中、手机可能已连接到设备、还需要同时充电。

    (线程标题中的器件型号是任意的、仅提及是因为需要器件型号)

    再次感谢

    伯纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伯纳德、您好:

       手机是 OTG 设备,VBus 可以来自板或手机,但充电端口始终提供 Vbus。 因此、手机连接器 和充电连接器需要使用单独的 VBus。

       如果充电端口支持 BC1.2、则需要 USB2设备支持 BC1.2。

       我们的团队 主要负责 USB2/3转接驱动器器件 和 CC 控制器。  您可能需要向 USB 充电器设备提交另一个 TT 、 USB 充电组可能会向您提供建议。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    非常感谢。

    伯纳德