This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:DS90LV004的 NC 引脚可连接至 GND

Guru**** 2655675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384994/ds90lv804-nc-pins-of-ds90lv004-can-be-connected-to-gnd

器件型号:DS90LV804

工具与软件:

您好!

   您能建议将 DS90LV804的 NC 引脚23和24连接至 GND 吗?

此外、您能否提供此 IC 的参考布局。  

非常感谢

此致

Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsin:

    在数据表中、不建议将 NC 引脚23和24接地。 建议不要连接这些引脚。

    我们不为此器件提供 EVM 来作为参考布局、但如果您提供原理图、我们很乐意为您审阅。

    谢谢您、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、  

       感谢您的快速回复。  

    请查看下面的原理图电路。 我需要使用其中4个缓冲器 IC、我正在 使用700mA 的 LDO 为4个 IC (根据数据表、每个 IC 最大140mA)供电。   

    我还可以分享布局以供审核吗?

    此致

    Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsin:

    当然,我很高兴看到-感谢您提供。

    以下是一些评论:

    1) 1)此器件接受 LVDS/CML/LVPECL 输入。 再次确认 输入源符合数据表第3页上的 VIH/VIL 要求。

    2) 2)我注意到 NC 引脚末端没有红色"x"。 我建议将它们连接到一个"无连接"网络。

    3)针对 VDD 引脚:我意识到数据表未提供关于去耦电容器的任何指导(这部分有许多 VDD 引脚)。 请参阅此帖子。 该海报多年来已编写了许多有关这些器件的应用手册: DS90LV804:VDD 引脚的去耦电容器

    4) 4)我注意到 EN 引脚连接到高电平(非常好)。 我只想在此说明一下、以确保您不想使用该器件的 tri 状态功能。 如果是、请务必添加一个将该引脚连接至低电平的选项。

    5) 5)我意识到这只是原理图 snip-it、因此我不能看到总线的末端、但要确保总线的末端为100欧姆端接(针对每个输出对)。 另外、请确保检查接收器件是否在内部端接、以避免双重端接。  

     

    以下是一些一般布局提示。 请随时提供布局文件以供审阅。

    1) 1)对于上述#5、请务必将100欧姆端接电阻器尽可能靠近总线末端放置。

    2) 2)对于#1、建议将去耦电容尽可能靠近器件引脚放置。

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

        非常感谢。

    1) 1) 此器件接受 LVDS/CML/LVPECL 输入。 再次确认 输入源符合数据表第3页上的 VIH/VIL 要求。

    我们使用 LVDS 输出为2.5V 的 FPGA、我认为这应该没问题

    2) 2)我注意到 NC 引脚末端没有红色"x"。 我建议将它们连接到一个"无连接"网络。

    我已经解决了这个问题  

    3)针对 VDD 引脚:我意识到数据表未提供关于去耦电容器的任何指导(这部分有许多 VDD 引脚)。 请参阅此帖子。 该海报多年来已编写了许多有关这些器件的应用手册: DS90LV804:VDD 引脚的去耦电容器 

    已浏览文档、已将大值电容值添加至小值电容、并为器件的每个引脚添加了一个电容、如图所示、抱歉无法共享整个电路、因此增加了一小部分  

      

    4) 4)我注意到 EN 引脚连接到高电平(非常好)。 我只想在此说明一下、以确保您不想使用该器件的 tri 状态功能。 如果是、请务必添加一个将该引脚连接至低电平的选项。

    我们 现在不需要 TRI-STATE 功能  

    5) 5)我意识到这只是原理图 snip-it、因此我不能看到总线的末端、但要确保总线的末端为100欧姆端接(针对每个输出对)。 另外、请确保检查接收器件是否在内部端接、以避免双重端接。  

    该器件的输出将通过  特性阻抗为84-87欧姆的连接器 www.digikey.co.uk/.../22108870连接到电缆组件

    电缆的另一端连接到具有内部端接的 FPGA 的第二个 PCB。  

    A)。 在这种情况下、我是否需要在连接器上放置终端电阻器?  

    B)。  我是否需要考虑 PCB 布局的任何其他因素 ?我正在设计一个具有3个 GND 平面和一个用于2.5V 和3.3V 的分离电源平面的八层电路板。   

    任何建议都会有所帮助、  

    非常感谢

    此致

    Mohsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mohsin:

    1) 1)正确、2.5V 输出良好、信号将围绕1.25V 的共模摆动(LVDS 标准为1.2V CM、但允许高达+/-1V 的接地漂移)。

    2)、3)、4)听起来不错!

    5A)如果 FPGA 为100 Ω 内部端接电阻、请确保不使用外部端接电阻(这将双端接总线)。  

    5b)去耦电容器放置看起来很好。  我以前曾看到过直流/直流转换器将开关频率耦合到 LVDS 线路上的问题-您曾提到您使用的是 LDO、因此您应该没问题、但我建议在设计中隔离任何其他噪声源、以避免将噪声耦合到差分对上。 信号完整性取决于数据速率、电缆类型和长度。  由于这是一款四通道器件、因此您可以考虑将差分长度与四个通道对相匹配。 我非常喜欢本应用手册详细介绍 高速布局指南的方式、因此我会将其用作参考/指南(图4是 差分信号对内和对间延迟指南的良好示意图)。  《降低 LVDS 串行器/解串器设计 EMI 的高速布局指南》(TI.com) 为实现信号完整性、我建议您寻找减少信号布线和电缆长度的方法。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知! -Amy