This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR1601:DS160PR160

Guru**** 2895530 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601RSCEVM, DS160PR1601, DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384236/ds160pr1601-ds160pr160

器件型号:DS160PR1601
主题中讨论的其他器件: DS320PR1601、DS320PR1601RSCEVM

工具与软件:

您好、您能给我发送 DS160PR1601评估板的板级配置文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的彭:

    DS160PR1601和 DS320PR1601使用相同的评估板。 请使用 DS320PR1601 EVM 进行评估。

    另外、您还可以向我发送您公司电子邮件地址的朋友请求、以便我们可以更详细地讨论此问题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nasser  

     我会用 DS160PR1601来设计 PCIe 附加卡、芯片的引脚垫和引脚间距 相对较小、您能给我发 EVM 的板级配置文件作为参考吗? 我的电子邮件是 powellp@s2cinc.com。   

    此致、Powell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Powell:

    您很快会收到包含 PCIe Gen5设计文件下载说明的电子邮件。 请查看 DS320PR1601设计文件夹以获取这些文档。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nasser  

    我   在 "我的安全资源"中找不到 DS320PR1601设计文件夹、 但只有 PCIE5-REDRIVER 的一些数据表。  请重新发送   DS320PR1601RSCEVM (.dns 和)的设计源文件。 brd 文件)

    谢谢、Powell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Powell:

    很抱歉耽误你的时间。 我想我们已经提供了该访问权限。 请在20分钟后再次查看、并告诉我。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nasser  

    我还有一个有关 PCB 布局的问题。 我发现 EVM 多个通道的"P"和"N"连接是反向的、旨在简化 PCB 布线。 我想知道是否 应该设置一些寄存器?  

    谢谢、Powell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Powell:

    无需设置寄存器。 PCIe 协议轮询状态计算极性反转。 我们应该没问题。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nasser

    非常感谢您的支持。