This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:为 VDDA1P8电源供电的优缺点是什么?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386475/dp83869hm-what-are-the-pros-cons-of-supplying-power-to-the-vdda1p8-supply

器件型号:DP83869HM

工具与软件:

您好!

我阅读了 DP83869HM 的数据表、其中指示 VDDA1P8电源是可选的。  有人知道增加一个1.8V 电源与不增加一个电源的优缺点吗?

我要说明的是、我在板上有一个可产生1.8V 电压的负载点稳压器。  但 vdda1p8的符号表示1.8V 是模拟电源、因此应来自 LDO。  如果我不必在电路板上添加1.8V LDO 电源、我就不会添加、除非有明确的优势。

vdda1p8的功率到底是多少?该电源是否对开关稳压器的纹波敏感?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.8V 电源可以是任何电源、只要它满足建议运行条件中列出的要求即可。

    使用 VDDA1P8的好处是功耗更低。 DP83867是一款类似器件、并 提供了功耗应用手册。 两个 PHY 之间的功耗与铜线应用相当。

    此致、

    Alvaro