This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD4411:共享 RS232 RS485引脚排列

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD4411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386133/thvd4411-shared-rs232-rs485-pinout

器件型号:THVD4411

工具与软件:

您好!
我想使用 THVD4411芯片进行 RS232和485通信 (仅限半双工485)
问题是我想将它们放在连接器的相同引脚排列上-相同的2个引脚将用于 RS232和 RS485。

这是可行的吗?  
如何实现?

(我曾想将 R1和 R3连接在一起、但不确定是否允许并能解决问题)  

谢谢

沙米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shamir、

    可以将 R1和 R3引脚连接在一起。 R3引脚是 RS232输出、我不会期望其超出 R1 RS485输入限值+/-16V 的绝对最大电压。

    这看起来像是线上的一个额外的桩线(可能会发生一些轻微的反射)、但我认为这应该是最小的。

    -鲍比