This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD63:如何选择交流耦合电容器

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385910/sn65hvd63-how-to-choose-ac-coupling-capacitor

器件型号:SN65HVD63

工具与软件:

您好!

客户向我询问了一个有关 RXIN 交流电容值的问题。

我想知道电容为什么是220nF、它可以是100nF、X7R、1608封装电容器吗?

谢谢你

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yishan,

    该器件采用220nF 电容器进行设计/测试/验证。 它还会影响通带滤波器。 请使用数据表中推荐的220nF 电容器。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、您好!

    感谢您的回答。

    但客户在100nF 下接受了测试、是否会有一些潜在风险?

    另外、您能告诉我这会对通带滤波器有何影响吗?

    此致、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是客户在100nF 下接受了测试、是否会有一些潜在风险?

    我确实使用了简单的 RC 电路来运行仿真。 通过电容器驱动至50欧姆负载时的衰减差异仅为1%。 这使用了2.176MHz 载波频率。 我不一定认为载波传输会受到耦合电容器改变的严重影响。  

    当我使用较低的 数据速率(9600bps)时、数据波信号确实出现更多失真。  

    此外、您能告诉我这对通带滤波器有何影响吗?

    遗憾的是、该器件非常旧。 我认为我们无法找到文件来了解内部接收器带通滤波器是什么样的。  

    -鲍比