请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65HVD63 工具与软件:
您好!
客户向我询问了一个有关 RXIN 交流电容值的问题。
我想知道电容为什么是220nF、它可以是100nF、X7R、1608封装电容器吗?

谢谢你
Yishan Chen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
客户向我询问了一个有关 RXIN 交流电容值的问题。
我想知道电容为什么是220nF、它可以是100nF、X7R、1608封装电容器吗?

谢谢你
Yishan Chen
但是客户在100nF 下接受了测试、是否会有一些潜在风险?
我确实使用了简单的 RC 电路来运行仿真。 通过电容器驱动至50欧姆负载时的衰减差异仅为1%。 这使用了2.176MHz 载波频率。 我不一定认为载波传输会受到耦合电容器改变的严重影响。
当我使用较低的 数据速率(9600bps)时、数据波信号确实出现更多失真。
此外、您能告诉我这对通带滤波器有何影响吗?
遗憾的是、该器件非常旧。 我认为我们无法找到文件来了解内部接收器带通滤波器是什么样的。
-鲍比