This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55188:有关 ESD 和其他有关5962-8688901DA 的问题

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386918/sn55188-questions-regarding-esd-and-other-regarding-5962-8688901da

器件型号:SN55188

工具与软件:

  1. ESD 敏感性?  

从网站上可以看到、- ESD 灵敏度显示为0kV。 如果单位改为 V 而不是 kV、这种情况仍然存在吗? 我们需要分类(0A、0B、1A、1B 等)

  1. 请提供制造/装配地点(泰国)的笼条码  
  2. 我们希望确认所有3个器件是否都是密封的
  3. 除了最大焊接条件(例如、60秒为300°C)之外、是否存在焊接曲线?  
  4. 是否计划停止提供该器件?  

非常感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny、

    1.这是一款非常旧的器件,我们可能从未对其进行过 HBM 测试,也没有在设计时考虑 HBM。 我已经尝试挖掘旧文件,但仍然找不到任何东西。

    2.你能举一个 cage 代码的例子吗? 我们以前没有收到此请求。

    3. TI 器件通常采用密封封装、但我们会检查。

    4.请参阅这两份文件: https://www.ti.com/lit/an/slvaeu0/slvaeu0.pdf 和 https://www.ti.com/lit/an/snoa292j/snoa292j.pdf

    5、目前,没有停止计划。

    此致、

    Eric Hackett