This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55189A:ESD 和与器件 SNJ55189AW 有关的其他问题

Guru**** 2769295 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386908/sn55189a-esd-and-other-questions-regarding-part-snj55189aw

器件型号:SN55189A
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

  1. ESD 敏感性?  

从网站上可以看到、- ESD 灵敏度显示为0kV。 如果单位改为 V 而不是 kV、这种情况仍然存在吗? 我们需要分类(0A、0B、1A、1B 等)

  1. 请提供制造/装配地点(泰国)的笼条码  
  2. 我们希望确认所有3个器件是否都是密封的
  3. 除了最大焊接条件(例如、60秒为300°C)之外、是否存在焊接曲线?  
  4. 是否计划停止提供该器件?  
  5. J 在 SN"J"55189AW 中代表什么? 这是否与 QPL 列表相关?  

非常感谢您的支持!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jenny:

    我需要提出很多这样的问题才能找到它们。 这可能需要一些时间。 (可能一周或更长时间、取决于我是否找不到正确的联系人)。  

    Unknown 说:
    从网站、- ESD 敏感度显示为0kV。 如果单位改为 V 而不是 kV、这种情况仍然存在吗? 我们需要分类(0A、0B、1A、1B 等)

    我想我们还没有对这个器件进行 ESD 测试。 数据表根本没有具体说明任何类型的测试。  我也无法在我们的数据库中找到针对此器件执行的任何 ESD 测试、Sn75版本也未经过测试。 为了确保 ESD 等级、您可能需要使用外部 ESD。

    [报价 userid="613916" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386908/sn55189a-esd-and-other-questions-regarding-part-snj55189aw ]请提供制造/装配地点的制造商代码(泰国) [/报价]

    我需要仔细检查一下这一点。 您是指 SNJ55189AW (CFP 封装)?  我找到了组装/测试、ALP 和 MTT 两个单独的地点

    Unknown 说:
    我们希望它确认所有3个器件是否都密封封条

    我需要仔细检查一下这一点。 对于这一个、我想我可以知道应该联系谁、这样可以更快地获得答案。

    [报价 userid="613916" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386908/sn55189a-esd-and-other-questions-regarding-part-snj55189aw ]焊接规范以外是否存在焊接的最高条件(例如60秒300°C)?  [报价]

    对于上一个问题、我需要联系的同一位联系人也可以回答这个问题...  

    Unknown 说:

    我想我不能具体告诉你,如果一个零件将在任何正式公告之前停止. 我们可以告诉大家、器件采用的是一种较旧的工艺技术(150mm 晶圆)、其中 TI 将尝试使用300毫米晶圆的新型工艺技术。  

    Unknown 说:
    J 在 SN"J"55189AW 中代表什么? 这是否与 QPL 列表相关?  [报价]

    https://www.ti.com/lit/an/sboa142a/sboa142a.pdf?ts = 1720822044389&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    在上面链接的文档中、我在第8页找到了以下内容:

    "SNJ = MIL-PRF-38535 (QML)
    SN =商业处理"

    很抱歉、我没有获得所需信息的确切日期。 请在星期三再次与我联系。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速浏览、Bobby! 有。 它适用于  SNJ55189AW。 我们希望尽快让 ESD 得到解答。 我们非常期待收到您的回复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jenny、

    有关焊接曲线、请参阅以下两个文档: https://www.ti.com/lit/an/slvaeu0/slvaeu0.pdf 和 https://www.ti.com/lit/an/snoa292j/snoa292j.pdf

    此致、

    Eric Hackett