This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC818S-Q1:DP83TC818S-Q1和 TPS23730

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387341/dp83tc818s-q1-dp83tc818s-q1-and-tps23730

器件型号:DP83TC818S-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS23730

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们在当前设计中使用带 RGMII 接口的 DP83TC8、并计划通过 TPS23730实现 POE 设计。 不过、我们注意到 TPS23730的 IEEE 标准是 IEEE 802.3bt、而 DP83TC8遵循 IEEE 802.1AE。

您能帮助我们理解这一差异吗? 当数据和电源来自同一根电缆时、我们是否需要确保两个芯片都符合相同的标准?

谢谢你。

Sarath M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarath、  

    有关此问题、请联系您的现场代表、我们无法在公共论坛上讨论此主题。  

    此致、

    Avtar