This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:如何增强 TSS721A 的抗干扰性能

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TSS721A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386816/tss721a-how-to-enhance-immunity-to-interference-performance-for-tss721a

器件型号:TSS721A

工具与软件:

Dears、

  客户希望将 TSS721A 用于 M-BUS、具有强大的抗干扰性能。 客户注意到、一些设计在 TSS721A 的输入端添加了四个电阻器(请参阅附件)。 客户想知道这四个电阻器是否增强了抗干扰性能? 您能否帮助分享一些可提高 TSS721A 抗干扰性能的设计?谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    您是否愿意重新附上上面包含的最后3项内容? 似乎他们上传不正确(至少从我可以看到的角度)。 谢谢!

    此致!

    Danny