This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:EMC 审核

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8000EVM, THVD8010, THVD8000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384891/sn65hvd3082e-emc-review

器件型号:SN65HVD3082E
主题中讨论的其他器件:THVD8010THVD8000、THVD8000EVM

工具与软件:

您好、团队

为了通过 EMC 测试、客户希望在下图中添加 C1、C2、L1、PTC1、PTC2、PTC2、这些器件是否会影响 SN65HVD3082的正常工作?

 

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    启动和终端节点应使用120欧姆电阻器端接-这应是首要任务、因为如果不完成此操作、将会带来潜在的 EMI 问题。  

    话虽如此:

    1、共模扼流圈可以使用

    2. C1和 C2 -可能没问题-但由于它们增加了接地电容、因此会降低系统的最大频率和长度- 100pF 不算太差、但添加到总线的节点越多、情况可能就越糟。 尽管他们使用的器件相当慢、因此风险很小-但最大总线长度可能会受到影响、具体取决于数据速率。  

    3.保险丝很可能是好的-他们可以添加高达16欧姆的串联电阻,虽然这将减少最大有效总线长度。  

    因此、最终-这些都可以使用-但会影响可以使用的最大总线长度和最大频率-该数字的值取决于系统设置(使用的布线、使用此设置的节点数、以及系统是否端接(应该是 EMC 问题存在、因为您不希望数据信号或谐波引起问题)。 这两者之间的缺点是、它会限制最大总线长度(电容器和保险丝、甚至可能有点远离扼流圈-但不太坏)和最大总线频率(电容器)。

    如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致!

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker、

    非常感谢您的回答、如果使用 THVD8010、我们是否需要添加同样的 EMC 电路和485?

    BR  

    京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    任何 RS -485系统也不需要 EMC 电路、该系统也包括 THVD8010/THVD8000。  

    话虽如此、需要注意以下几点:

    THVD8010具有在添加额外的 EMC 电路之前必须满足的特定系统设置-这将包括耦合网络-下面显示了快速概览-我使用的是 THVD8000EVM 的原理图片段-但是这两种器件的设计理论完全相同。  

    1.1)第1点是电源的大容量电容-这是降低电源节点上的 OOK 噪声所必需的

    1.2)点2是耦合电感器-这些电感器用于从电源节点阻止 OOK 数据、但允许电源信号进入共享总线。

    1.3)第3点是串联电容器-它们阻断直流/低频交流电源信号、同时允许 OOK 数据通过相对不受影响的地方。  

    1.4)第4点是 保护二极管-但强烈建议不要使用该二极管来保护通信节点

    1.5)第5点是 端接-中间节点未端接时总线上的第一个/最后一个节点需要120欧姆电阻。 差分电容是可选的-但可以添加该电容以向差分总线添加一些额外的滤波。  

    2.如果在系统中设置了所有5点-那么你可以考虑添加几个项目 -我将从建议最多到建议最少的开始:

    2.1)分裂终端-正如我在第一个回复中所述、这是一种滤波技术、对性能的负面权衡很少。 最大的问题将是额外的 BOM 成本和增大的解决方案尺寸-但一般来说、添加此组件是值得的。

    2.2)共模扼流圈-这些在许多 THVD8000/THVD8010应用中通常都可见、因为它不会对总线造成太大的负面影响、但在滤波方面有很大帮助。  

    2.3)在列出的内容之外、可以使用额外的滤波电容、但通常对于 THVD80x0器件、除非有绝对必要、否则我建议这样做、因为即使此器件"很慢"、但实际上并不是任何 RS -485器件的超短转换时间之一。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致!

    Parker Dodson