This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:UFP 端口设计

Guru**** 2832745 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1379892/tusb321-ufp-port-design

器件型号:TUSB321

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们的 TUSB321能否用作 UFP 端口? 对于该 UFP 端口、电源角色也必须是受电方?

2. TUSB321是否可以在供电时工作,但数据作为设备模式?

谢谢!

BR、Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    simplelife_nick 说:
    1. 我们的 TUSB321能否作为 UFP 端口工作? 使用此 UFP 端口时、电源角色还必须是受电方?[/QUOT]

    是的、TUSB321可以用作 UFP 端口。 电源角色必须是受电方。

    2. TUSB321在采用电源但以设备模式传输数据时能否正常工作?[/QUOT]

    不支持、我们的 CC 控制器不支持电源/数据角色交换。 对于该用例、您需要一个 PD 控制器。

    此致!

    Shane

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    明白了、谢谢!

    如果我有进一步的支持需求、我会告诉您。

    BR、Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    关于以下评论:  

    否、我们的 CC 控制器不支持电源/数据角色交换。 对于此用例、您需要一个 PD 控制器。

    我知道我们的 CC 控制器不能由它进行数据角色交换,但如果连接伙伴是 PD 控制器,它要求电源/数据角色交换,那么我们的 CC 控制器可以配合它吗?

    BR、Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果连接伙伴是 PD 控制器、并且要求电源/数据角色交换、那么我们的 CC 控制器能否配合使用?

    否、我们的 CC 控制器无法与其配合:

    问题在于、我们的 CC 控制器无法在保持连接时交换其电源角色(DFP/UFP)。 因此、即使 CC 控制器正在 与 PD 控制器协商、也无法与我们的 CC 控制器进行电源角色交换。

    我们的 CC 控制器也不支持数据角色交换、因为我们无法检测数据角色交换请求、也无法通知 USB 主机/器件正在进行数据角色交换。 电源和数据角色交换都是 USB PD 规范的一部分、我们的 CC 控制器不支持该规范。

    此致!

    Shane