This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:复位后可运行 MDC/MDIO 的时长

Guru**** 2948910 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387209/dp83822hf-how-long-after-the-reset-can-operate-mdc-mdio

器件型号:DP83822HF

工具与软件:

嗨、团队:

复位后、MDC/MDIO 可以运行多长时间、它是 T2参数吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morty:

    我建议在复位后至少经过 T4 + T2时间后再运行 MDC/MDIO、以允许 I/O 引脚的时间缓冲器变为有效状态。

    谢谢!

    Evan