This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:TUSB21x 之间的差异

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB215, TUSB217-Q1, TUSB217A, TUSB213, TUSB212, TUSB214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387194/tusb216-difference-between-tusb21x

器件型号:TUSB216
主题中讨论的其他器件:TUSB217-Q1TUSB217ATUSB213TUSB212、TUSB215、 TUSB214

工具与软件:

你(们)好。  

您能否在 下面分享该材料来解释 TUSB21x 之间的区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naizeng、您好!

    对于这种情况、我建议查看这张表。 其中概述了每一代器件之间的差异:

    TUSB213与 TUSB212相对应、TUSB215与 TUSB214相对应、它们与所对应的器件之间具有不同的引脚排列。 此外、请注意、TUSB217-Q1与 TUSB217A 没有相同的引脚排列。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan