This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926QSEVB:ALP 未检测到926板

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP, DS90UB926QSEVB, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386861/ds90ub926qsevb-alp-does-not-detect-the-926-board

器件型号:DS90UB926QSEVB
主题中讨论的其他器件:ALPUSB2ANY

工具与软件:

您好!

我在 Windows 10笔记本电脑上有最新版本的 ALP (v1.57)、但未检测到 DS90UB926QSEVB  板。

我指的是  来自 TI 网站的这一 www.ti.com/.../snlu114、它用于在电路板上进行连接
 分别在 J6和 J7上进行3.3V 和接地连接
2.通过 USB 连接到笔记本电脑的评估板
我尚未按照 TI 提供的方法更改跳线并使用电路板。
我将 926板上电的图片添加到了附件中。
用户指南(https://www.ti.com/lit/pdf/snlu114)的3.36 ALP 故障排除软件部分要求  在"通用串行总线控制器"下输入"NSC ALP Nano Atmel"器件、如下所示 我的计算机上没有该端口  
 引用了这些宏
这是 My Drivers 文件夹的外观  
这是我的 usb2any 看起来的样子  
1.我是否失踪了任何降级者,如果是,在哪里得到他们? TI 教程有许多损坏的链接(FPD link III 教程)
2.如果它不是驱动程序什么可能的原因和修复的板检测问题,我的计算机上  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarala、

    对于这些 EVM、您必须安装驱动程序。 请查看  ALP 的以下"ALP-92x-Driver-Install"文件夹  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\ALP_Documents\ALP-92x-Driver-Install

    它包含详细的驱动程序安装步骤供您遵循。  

    [报价 userid="614237" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386861/ds90ub926qsevb-alp-does-not-detect-the-926-board "]"通用串行总线控制器"、如下所示 我的计算机上没有该端口  [报价]

    Nano 驱动器不是由 TI 提供。 它是 Cypress 驱动程序、支持 Win10。  下面列出的 ALP 安装文件夹中提供了下载和安装该软件的说明。  

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\Analog LaunchPAD v1.57.0010\ALP_Documents\ALP-92x-Driver-Install

    如果您在计算机中找不到此文件夹、除了 ALP 框架可工作外、请确保还安装了 TI.com 上的最新 ALP-PROFILE-UPDATE (v10)。 那么只有您可以看到上面的文件夹。 此外、您的计算机上将具有最新的 ALP 配置文件更新。

    https://www.ti.com/tool/ALP?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=software

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fadi:

    我有 TI.com 上的最新 ALP-PROFILE-UPDATE (v10)。 ALP 安装文件夹中 pdf 说明的链接(如下所示)不起作用。

    ALP 帮助上的驱动程序安装说明 pdf

    第一个 链接结果(多个弹出消息框)

    第二个链接结果

    您能否共享可正常运行的驱动程序下载的链接。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarala、

    当您在 PC 上搜索此链接时、您是否看到下面随附的此 PDF 文件?

    如果未更新、则表示您的 ALP 配置文件不会更新。  

    您应该会看到这份 PDF、其中包含有关如何安装驱动程序的说明。  

    e2e.ti.com/.../5658.ALP_5F00_92x_5F00_EVM_5F00_Driver_5F00_installation.pdf

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fadi,

    是的、我看到了 pdf 文件。 我的 ALP 配置文件是最新的。  

    我按照 pdf 文件上的说明(你分享了相同的 pdf 文件)。

    这是我在 ALP 工具上看到的内容(根据 pdf 说明)

    链路断开。 您能提供正确的链接来下载 Cypress Cypress USB 驱动程序的驱动程序文件吗?

    第一个链接内容已存档(我将链接复制粘贴到浏览器中)

    我之前的回复中附上了第二个链接结果。

    再说一遍、 我有正确的 ALP 配置文件。 请共享工作链接以下载 Cypress CyUSB 驱动程序的驱动程序文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarala、

    好的、我明白了。 Nano 驱动器不是由 TI 提供。 它是 Cypress/Infineon 驱动程序。  我尝试了以下步骤、您能否了解此 CyUSB3驱动程序是否适合您?

    1. 我在 Infinition 网站上注册了
    2. 搜索"cypress cyusb driver"、并下载了"cyusb3 USB 套件源软件"。
    3. 从"eZ-USB FX1、FX2LP、FX3驱动程序"社区下载"Driver.zip"文件。

    e2e.ti.com/.../2480.CyUSB3_5F00_1.2.3.20_5F00_Win10.7z.zip

    此致、
    Fadi A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fadi、感谢您提供驱动程序。 我无法从 Cypress 网站上获得它们。 再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarala、

    很高兴听到它起作用了!

    此致、
    Fadi A.