This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822H:10BASE-T 运行

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388078/dp83822h-10base-t-operation

器件型号:DP83822H

工具与软件:

嗨、团队:

不会执行以下8.4.1.1中的句子。 在第27页、意味着 当客户 禁用 EEE 时、DP83822H 可以作为10BASE-T 的物理层工作?

>> DP83822 EEE 支持100 Mbps 和10 Mbps 速度。 在10BASE-Te 运行中、EEE 以较低的发送振幅运行、完全可以与10BASE-T PHY 互操作。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hayashi-San、

    当 EEE 被禁用时、DP83822H 可以支持10BASE-T。

    谢谢!

    Evan