This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3253E:IBIS 模型

Guru**** 2811215 points

Other Parts Discussed in Thread: TRSF3243E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387561/trs3253e-ibis-model

器件型号:TRS3253E

工具与软件:

您好!

我  在 TI 网站上没有看到用于 TRS3253EIRSMR 的 IBIS 模型。 如何获得一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    该器件我们没有 IBIS 模型、TI 不再有单独的团队来生成 IBIS 模型(我认为他们已于2019年解散)。  

    带有 IBIS 模型的最接近器件(3T5R RS232器件)为:  "设计和开发"部分中的 www.ti.com/.../TRSF3243E。  

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby。 这样就解决了问题。