This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS22EV5110:DS22EV5110的替代品

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS22EV5110, DS16EV5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386896/ds22ev5110-replacement-for-ds22ev5110

器件型号:DS22EV5110
主题中讨论的其他器件: DS16EV5110

工具与软件:

您好!

问题1。 我正在寻找一款可以扩展 HDMI 信号的 IC。


我希望有一个 IC 可以通过对输入侧和输出侧都应用校正来扩展信号、就像 DS22EV5110一样。 但是、不建议在新设计中使用 DS22EV5110、因此有任何替代器件吗?

问题2: 除了 Q1、是否有 IC 可以将电缆距离延长约50m? 我也乐意提供双芯片配置的建议。 结合转接驱动器和重定时器是否可以实现这一点?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    DS16EV5110也适用于您的设计。 此外、我还找到了其他器件、包括重定时器。 请注意下面的链接:

    https://www.ti.com/interface/hdmi-displayport-mipi/products.html#1241=Equalizer%3BRedriver&1389=HDMI&

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nasser:

    感谢您的答复。

    DS16EV5110是可以校正和输出输入信号的 IC 吗? 它与 DS22EV5110之间的区别是什么?

    Q2呢? 通过查看数据表、似乎只通过 DS16EV5110无法进行50M 传输。 有没有任何 TI 解决方案可以将电缆距离延长约50m?

    谢谢!

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    1)。 DS16EV5110用于接收端、而 DS22EV5110位于发送端。  

    2)。 这取决于电缆插入损耗。 请注意 DS16EV5110数据表中的表2、其中指示了不同设置下的典型增益。 只要你的50m 电缆有这种损失,那么它应该是可以的。  

    此致、Nasser