This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2700:替代 P6SMB30A 在42V 电机驱动器上实现过压保护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TVS2700, TVS3300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388061/tvs2700-replacement-for-p6smb30a-for-overvoltage-protection-on-42v-motor-driver

器件型号:TVS2700
主题中讨论的其他器件: TVS3300

工具与软件:

大家好、CrossRef 工具建议将 TVS2700作为 P6SMB30A 的最佳替代品。  我们需要在 VM 电机电压线上放置一个齐纳二极管、以便在过压事件期间保护我们的器件。  TVS2700是最佳选择吗? 我们的器件的最大额定绝对电压为42V、最大建议电压为40V  我们的数据表目前建议使用 P6SMB30A、但我们想将其更改为建议使用 TI 元件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    如果您要寻找齐纳二极管、则 TVS2700和 P6SMB30A 都不是齐纳二极管。

    TVS2700可替代 P6SMB30A、这主要取决于是否需要浪涌额定值、因为 SMB 器件的浪涌额定值将高得多(14.7A 10/1000与40A 8/20)。 TVS2700的最大钳位电压为35V、只要线路的工作电压远低于此值、使用 TVS2700就不会出现问题。

    如果还有其他问题、敬请告知!

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josh、

    啊、你是对的、我将更新我的系统团队、删除我们即将推出的数据表中的"齐纳二极管"说明。  

    你们是否有额定电 压接近42V 钳位电压的器件可以替代?  也许是40V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    听起来像是一个计划

    就另一个器件而言、 TVS3300 可能适合、具体取决于线路的工作电压、您能否确认电压是多少? 与 TVS2700相比、该器件的最大钳位电压为40V、将更加接近目标钳位。

    只是为了确认... 此处需要一个齐纳二极管还是 TVS? 它听起来像是 TVS 二极管、但我想确认一下。  

    此致、

    Josh Prushing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常完美、我们将使用 TVS3300。   

    我将进行检查以确认、同意它看起来更像 TVS 二极管。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jacob:

    听起来不错、如有任何其他问题、请随时与我们联系!

    此致、

    Josh Prushing