This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1004:未使用的引脚

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1004, TUSB522P, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387277/tusb1004-unused-pins

器件型号:TUSB1004
主题中讨论的其他器件: TUSB522PTUSB1002A

工具与软件:

尊敬的团队:

美好的一天!!!

我们在设计中使用 TUSB1004来补偿 USB3.0第1代接口的 ISI 损耗。

将 CTXx、CRXx、SSTXx、SSRXx 引脚保持未连接状态时、将执行什么操作?

是否为未使用的引脚提供了任何端接?

此致、
Arun Gomathi R
硬件设计工程师
印度数据模式公司
金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    感谢您的咨询。 TUSB1004用于两个 Type-A USB 接口。 所有 CTX/RX 和 SSTX/RX 引脚应连接到主机或 Type-A 连接器。

    如果您使 TX/RX 引脚保持未连接状态、器件将不会进入工作模式、因为它们在器件变送器上没有终端。  

    每个发送器都需要看到90欧姆差分端接、以便将相应的1004端口置于活动模式。

    您能描述一下您希望哪些引脚保持断开状态吗? 如果您只使用一个 Type-A 端口、那么更好的选择是对 USB Gen2使用 TUSB1002A 或对 USB Gen1使用 TUSB522P

    此致!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane、您好!

    感谢您的立即响应。

    USB 端口1将连接到 USB Type A 连接器。

    请找到在我的设计中将未连接的以下引脚。

    1. SSTX2(P&N)
    2. SSRX2(P&N)
    3. CTX2(P&N)
    4. CRX2(P&N)

    请告诉我如何在未使用时终止这些线路。

    此致、
    Arun Gomathi R
    硬件设计工程师
    印度数据模式公司
    金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    如果您不打算使用端口2、则可以将这些引脚保持断开状态。 由于在活动模式下不需要端口、因此不需要端接。 1004有两个独立的状态机、因此每个端口都是单独处理的:

    只要 SSTX/RX1和 CTX/RX1引脚正确连接、端口1就能正常工作。

    您之所以将 TUSB1004用于此应用是否有原因? TUSB1002A 似乎更适合、因为其专为单个端口而设计。

    此致!

    Shane