This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML:驱动器输出电压电平与放大器;兼容性

Guru**** 2765215 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387995/ds16f95qml-driver-output-voltage-levels-compatibility

器件型号:DS16F95QML

工具与软件:

阅读数据表并查看图10和11后 、我不清楚  共模/单端电压输出电平是3V 还是5V。 我打算将其连接到一个 MC/SOC、该 SOC 为3.3V、最大输入电压为3.6V。 我正在尝试确定 IC 输出(RO)和 MC/SOC 输入之间是否需要电平转换器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    这是一个5V 器件、并且通常应该有某些类型的转换器或保护来保护连接到在3.6V 或者更低电压下运行的"RO"的器件。  

    话虽如此-此器件的最低 VOH 为2.5V (VCC = 4.5V 且 IOH =-400uA)-因此在低电流条件下、对于逻辑高电平、VCC 和 RO 之间存在显著压降-所以在大多数条件下它实际上应该小于3.6V、但我们不保证它会很低-所以电平转换器可以降低这种风险。  

    此致!

    Parker Dodson