This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSS721A:TSS721ADR

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1385298/tss721a-tss721adr

器件型号:TSS721A

工具与软件:

你好、 戴尔斯

关于产品型号:  TSS721ADR Current DC:2339+ COO :TW  

检查后、我们发现标记和 X 射线格式与历史记录不匹配、并且我们未找到任何有关标记和 X 射线的 PCN

现在是左一个 X 射线,右一个是旧的历史   


您能帮助说明一下 原因是什么 吗?

期待你我们的答复~

谢谢您~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eileen、

    您能分享新旧器件的顶部吗?  自2012年以来、该器件已有2种不同的 PCN:一种用于塑封材料、一 种用于顶部标识。 复合模可能会改变引线框组件、但我们需要先查看两个器件的生产日期代码、然后才能确定产生不同引线框的原因。

    需要注意的一点是、尽管内部引线框结构不同、但器件的功能和特性仍然相同。  

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好  

    感谢您的答复~

    请检查以下照片

    详细信息:TSS721ADR DC 2339+ COO :TW

    详细信息:TSS721ADR DC2221+ COO :TW

    期待您的回复~

    谢谢您~

    Eileen  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eileen、

    根据顶部标识、旧器件是2012年发布的、而新器件是2013年发布的、根据客户的订单历史记录、这是否合理? 如果是、差异是由于2012年底发生的复合模变化造成的。 同样、当这些类型的更改发生时、会在器件完全发布之前验证器件是否没有指定的参数或函数更改。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    您能否帮助确认此器件型号中使用两种不同的标记格式是否正常?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    我们发现 PCN 提到顶部标记已更改。 但文档内容不包含此器件型号。

    由于22+到23+的 顶部标记是不同的格式/徽标,在这种情况下是正常的和可能的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    尽管提到了模塑化合物的更改、但我们还需要询问标记格式的更改。

    您能否帮助确认此器件型号中使用两种不同的标记格式是否正常?

    期待您的回复~

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eileen、Jimmy、

    是的、还有一个 PCN 用于更改此器件在2022年出现的顶部标识。 是的、这是正常的。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好、感谢您的帮助!