This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:PHY 电容耦合(无变压器运行)配置

Guru**** 2445050 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384675/dp83869hm-phy-capacitive-coupling-transformerless-operation-configuration

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在考虑为 DP83869HM 配置 PHY 电容耦合(无变压器运行)。
请告诉我们有关 DP83869HM 的 PHY 电容耦合(无变压器运行)的以下要点。
此外、我们还检查了以下主题、将其作为 DP83869HM 的电容耦合方法。
<e2e>
e2e.ti.com/.../faq-ti-ethernet-phy-capacitive-coupling-transformerless-operation

在文档 AN-1519 DP83848 PHYTER 无变压器以太网运行(SNLA088A)的主文本中、建议的电容器值列于"5. 电容器选择"。

◇SNLA088A 摘录

关于上述信息、请告诉我以下几点:

[问题1]
在上面的数据表中、"AN-1519 DP83848 PHYTER 无变压器以太网运行"(SNLA088A)、"5. 电容选择"说明电容耦合电容器的建议值为33nF。
对于10/100/1000BASE-T 电路配置、电容耦合电容器的建议值是否相同?

[问题2]
上面的数据表 AN-1519 DP83848 PHYTER 无变压器以太网运行(SNLA088A)规定、推荐的电容器值为33nF、最小值为30.42nF (@2MHz)。
因此、我认为推荐的产品是33nF±1%或33nF±5%。
上述理解是否正确?

[问题3]
我们查看了 DP83869 EVM 电路图(snlr042)和 BOMLIST (snlr043)。
但在 DP83869 EVM 电路图(snlr042)中、电容耦合电容器为0.033uF±10%、电压电阻为10V。
在检查电容器容差时、它是±10%的乘积、因此在最坏的情况下、它从29.7到36.3nF 波动、因此我们认为在某些情况下不满足30.42nF 的最小值。
另外、我们认为、要满足 IEEE802.3的交流和直流隔离要求、需要采用电阻为1500Vdc 或更高的电容。
关于 DP83869 EVM 中使用的器件、它们是推荐的电容器器件吗?
◇DP83869 EVM 电路图摘录(snlr042)

[问题4]
我们考虑在10/100/1000mV 下运行我们的电路。
但是、TI 应用手册 AN-1519 DP83848 PHYTER 无变压器以太网运行(SNLA088A)仅描述了10/100BASE 处的电容耦合电路。
DP83869HM 是否是支持10/100/1000Mbps 电容耦合配置的所有速度的器件?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    您似乎已经回答了所有问题! 我很高兴看到您能够找到我们针对这个主题提供的所有相关文档。 是的、33nF 是用于电容耦合的正确值、DP83869HM 将支持10/100/1000速度。 我不确定电容器的容差为何为10%、我同意您的说法、请使用容差更小的电容器。 如原理图上所示、如果需要电容耦合、则连接到 PHY - Cap -连接器、就是这样! 由于 DP83869HM 是电压模式驱动器、因此 MDI 线路上不需要 PU。

    简单来说、IEEE802.3标准中未定义电容耦合、可能不会通过合规性测试、并且 EMC/EMI 性能会更差。  

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的答复。
    我还有其他关于您的答案的问题。
    请回答以下问题:

    [问题5]
    根据 TI 应用手册 AN-1519 DP83848 PHYTER 无变压器以太网运行(SNLA088A)、建议对于电容耦合接口配置、无变压器运行应限制为强制100Mb/s 模式、并应禁用自动协商。
    DP83869HM 容性耦合配置是否支持在所有10/100/1000速度下启用自动协商的情况下运行?
    或者是否建议为所有10/100/1000BASE-T 速度禁用自动协商?

    [问题6]

    一个警告词:电容耦合未在 IEEE802.3标准中定义、可能无法通过合规性测试并具有较差的 EMC/EMI 性能。  [报价]

    关于上述问题、我想知道以下几点。
    关于 DP83869HM、另一条螺纹中指出、尚未使用电容耦合进行乙醚合规性测试。
    我还找到了一个回答:"如果您使用 DP83869HM、我们将支持您在合规性测试失败时进行调试。"
    我们还计划创建一个用于 DP83869HM 电容耦合的评估板、并执行以太网合规性测试。
    如果采用电容耦合配置、以太网合规性测试失败、您能为我们提供支持吗?



    e2e.ti.com/.../4480798

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户:

    DP83869将在启用自动协商的情况下支持所有速度。 请注意、我们在任何配置中都不支持1000Mbps 且自动协商关闭。

    当然、我们将帮助您实现合规性。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的答复。
    请告诉我以下情况。

    DP83869将支持所有速度(开启自动协商)。 请注意、我们在任何配置中都不支持1000Mbps 且自动协商关闭。

    请解释以上各项。
    我知道当自动协商设置为关闭时不支持该功能、但是否可以支持在电容耦合配置中以固定速度为1000Mbps 的电路板之间进行连接?
    此外、这是否意味着在电容耦合配置和变压器配置中无法支持速度固定为1000Mbps 的电路板之间的连接?

    一个警告词:电容耦合未在 IEEE802.3标准中定义、可能无法通过合规性测试并具有较差的 EMC/EMI 性能。  
    当然、我们将帮助您实现合规性。

    关于支持、我将感谢您的帮助。
    请告诉我上述情况。
    我在另一个主题中听说、贵公司尚未使用电容耦合进行合合合合合合合合度测试。
    关于上述支持、您可以提供有关改进合规性测试特性的建议是否正确、但不确定是否可以保证测试通过?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户

    我明白当自动协商设置为关闭时不支持此功能、但是否可以支持在电容耦合配置中以固定速度为1000Mbps 的电路板之间建立连接?
    此外、这是否意味着在电容耦合配置和变压器配置中无法支持以固定速度1000Mbps 进行电路板间连接?

    使用电容耦合配置、1000Mbps 通信是100%可能的。 我尝试说明的一点是、应始终在1000Mbps 的速率下启用自动协商。 如果只需要1000Mbps、则寄存器0x4中的取消广播10/100速度是优选方法、同时保持启用自动协商。 有关详细信息、请参阅以下常见问题解答 

    [报价 userid="431079" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384675/dp83869hm-phy-capacitive-coupling-transformerless-operation-configuration/5300016 #5300016"]我在另一个主题中听说贵公司尚未使用电容耦合进行合规性测试。
    关于上述支持、您可以提供有关改进合规性测试特性的建议是否正确、但不确定是否可以保证测试通过?[/QUOT]

    是的。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的答复。
    我将关闭该主题帖。

    此致、