This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1520:端接电阻器选择。

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387213/thvd1520-termination-resister-selection

器件型号:THVD1520

工具与软件:

团队成员、您好!  

在 THVD1520的数据表中、我们可以看到以下注释

"为了消除线路反射,每个电缆末端都用一个端接电阻器 RT 端接,其值与电缆的特征阻抗 Z0匹配。 这种方法称为并行端接、允许在更长的电缆长度上实现更高的数据速率。"  

-客户状态  

1.总共使用32个模块。  

2.从第一个节点到最后一个节点的距离大约 小于1米。

3.客户必须对所有节点使用相同的 PCB。 他们不知道哪个模块是第一个或最后一个模块。  

Q1如果客户必须对32个节点使用相同的 PCB、 我们应该向所有节点添加一个端接电阻器、还是应该删除端接电阻器? 哪一个更好?  

Q2如果我们应该向所有32个节点添加端接电阻器、我们如何修复该值?  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    总线两端必须恰好有两个终端电阻器。

    如果您无法在 PCB 上集成开关式端接、则必须为总线添加单独的端接。

    PCB 如何连接? 如果它们插入到背板中、则可以将终端添加到背板中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nam、Dino、

    理想情况下、您应该从两个最远的节点进行端接。  

    您是否认为系统中两个节点之间的最大距离小于1M? 您尝试支持的最大数据速率是多少?

    您不应尝试使用120欧姆的电阻端接所有32个节点。 这会杀死系统中的 VoD、如果系统总线非常短(就像您在1M 处建议的那样)、那么我可能会选择不端接而不是所有节点上的端接。 (请注意、为端接添加超大电阻器以尝试达到相当于60欧姆的目标、这也违背了端接的目的、因此您也不应这样做。)

    正如 Clemeners 的建议、如果您有一些背板可以分配一个端接电阻器(在2个节点上)、那么这是理想的选择。

    -鲍比