This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306DCUR

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA4307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383543/pca9306-pca9306dcur

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:TCA4307

工具与软件:

I2C 400kHz、使用  PCA9306DCUR 将3.3V 转换为1.5V。

但是、3.3V 输入上升时间不满足1.5v 从器件需求

请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的许君丰:

    I2C 将400kHz 的最大上升时间指定为300ns (最大值)、这似乎 超出了波形。 问题在于 缓慢上升时间可能会导致通信错误、因为下游器件可能无法检测到3V3驱动器的上升沿。

    请注意、观察到的缓慢上升时间  受 所使用的上拉选择以及电容器的影响。 I2C 总线是什么。 我们是否可以尝试使用更强的上拉电阻器、并根据需要分享原理图以进行进一步检查?  

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的调查发现缓冲区影响了它,这是 ADI LTC4307。 是否有任何建议引脚对引脚兼容的型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、徐君峰:

    TCA4307是 LTC4307的 P2P 选项。 您还可以参阅数据表的第8.2.1节-第9节 、了解使用此器件的良好设计实践。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA4307似乎还有一个预充电功能、这似乎没有解决我们的上升沿问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、徐君峰:  

    谢谢您的澄清。 如果不需要热插拔、 您还可以看到不带预充电功能的 TCA980x (该缓冲器在 B 侧使用集成电流源、因此 B 侧不需要上拉电阻)。

    此致、

    插孔