This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS560DF810:测试引脚

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388568/ds560df810-test-pins

器件型号:DS560DF810

工具与软件:

数据表中的"引脚功能"表指出测试引脚"可配置为 GPI (例如、TEST6可用于设置交叉点
行为)"

除了这个提取、没有提到 TEST6用作交叉点控制引脚。 《DS560DFxx0编程指南》在第5.3.36节中提到了一个未命名的 GPIO、但并未确认可以使用哪个 TEST 引脚。

请确认 TEST6用于交叉点控制吗?

TEST6以外的测试引脚是否具有任何功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我可以确认 TEST6可用于交叉点控制。 请查看 MySecure 设计资源文件夹中提供的应用手册"使用 TI 56G 转接驱动器和重定时器进行交叉点开关优化"。 交叉点的 GPIO 控制在第3.2节"重定时器交叉点/齿轮箱模式"中介绍。

    目前、除了交叉点控制外、DS560DFx10测试引脚没有任何其他功能。 所有器件配置均通过 I2C 控制器进行编程。

    此致!

    卢卡斯