This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306-Q1:SIMETRIX 工具需要未加密的 SPICE 模型

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102, PCA9306-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388289/pca9306-q1-need-unencrypted-spice-model-for-simetrix-tool

器件型号:PCA9306-Q1
主题中讨论的其他器件:LSF0102

工具与软件:

您好!

我正在寻找未加密的 SPICE 模型、以在 SIMETRIX 工具中验证最坏情况下的计算。 SIMETRIX 工具不接受 HSPICE/IBIS 模型。

谢谢!
Bharathiraja.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bharathiraja:

    没有适用于 PCA9306-Q1的 SPICE 模型、但客户可能会看到具有类似电气通道(lSF0102.cir)的 LSF0102 SPICE 模型  

    此致、
    插孔