This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:链路断开

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1383474/dp83869hm-link-down

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件: DP83869

工具与软件:

您好!

我们已将 DP83869HM 与 Linux 系统集成、并尝试将其与光纤连接配合使用。 我们已将其添加到器件树中、并将 dp83869驱动程序添加到内核构建中。 似乎内核发现了 PHY、但链路未建立。 我们已经查看了 PHY 寄存器、并确认一切都处于正确的模式。 断开和重新连接光纤连接不会显示任何消息。

使用 ifconfig 我们可以配置 IP 并对连接执行 ping 操作、只要连接在本地网络中即可。 不过、我们在电路板上有第二个 PHY 连接到铜缆上、通信似乎通过这个 PHY 进行路由。 如果铜线断开连接、则连接到光纤的 PHY 的 ping 功能不起作用。  

我们已经浏览了故障排除指南、但未找到任何帮助我们解决此问题的方法。  

谢谢!

Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    感谢您试用故障排除指南。

    如果可能、您能否提供您当前设置的方框图? 我们想知道的主要信息是 DP83869当前的配置模式。

    如果可能、您能否检查故障排除指南中的寄存器日志? 以及寄存器0x0C01至0x0C18?

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:  

    查看寄存器时、可以看到器件处于 RGMII 转1000Base-X 模式、我认为这是正确的模式。  

    您能向我介绍一下您需要在这个方框图中看到哪些组件吗?

    我将检查您建议的寄存器和日志。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    我想我要找的主要是 DP83869当前的运行模式。 这暂时是好的。

    我将等待寄存器信息。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将此项目暂停一会儿。 当我们可以再次讨论它并获得更多信息时、我会在这里发布。

    谢谢!

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    得到了、我将等待您的结果。

    ——

    此致、

    Hillman Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hillman:

    看起来当我们禁用自动协商时链路已经建立。 该操作是在启动并使用 ethtool 完成的。 您知道我们如何通过设备树指定此地址、以便驱动程序自动处理此地址吗?

    此致!

    Rory

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rory:

    您是否禁用光纤模式上的自动协商以导致链路接通?

    如果是这样、默认情况下、LED_0可以搭接以禁用光纤应用上的自动协商、而无需任何寄存器写入。

    ——

    此致、

    Hillman Lin