This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:芯片的睡眠问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388672/tcan4550-the-sleep-issue-of-chips

器件型号:TCAN4550

工具与软件:

在测试过程中、我们注意到4550在4分钟左右会自行进入睡眠状态。 这很奇怪、因为我们的 WAKE 引脚在上电后被拉高。 您能否解释问题所在并提供解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关说明、请参阅 TCAN4550数据表的第8.4.2节。

    器件上电后、您有4分钟时间清除上电标志、或通过 SPI 将器件配置为正常模式、否则器件将进入睡眠模式。  WAKE 引脚不会阻止器件进入睡眠模式、它只是一个可用于将器件从睡眠模式唤醒的输入引脚。

    此致、

    Jonathan