This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:插入 TUSB212 RWB 后、数据包参数测试失败。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1386104/tusb212-the-packet-parameter-test-is-failed-when-tusb212-rwb-is-inserted

器件型号:TUSB212

工具与软件:

大家好、

我的一个客户使用 TUSB212RWB 通过以下连接进行 USB2.0合规性测试。

CPU 板<--电缆-->  继电器板(TUSB212RWB)<--电缆--> DUT  

插入 TUSB212RWB 继电器板后、数据包参数测试失败、但 移除 TUSB212RWB 继电器板后、测试通过。
(但    插入 TUSB212RWB 继电器板后、眼图得到了改善。)

此时、客户有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
数据包参数测试失败的可能原因是什么?
此外、通过 TUSB212RWB 测试的计数器措施是什么?

问题2:
他们认为 交流升压可以调整到四个级别、级别0不应用交流升压。 他们的理解是否正确?

问题3。
如果有四个交流升压级别、您能告诉我每个级别有多大的增益吗?  

问题4。  
4) 4)应该在什么情况下设置交流升压、以及如何选择 电平?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    Unknown 说:
    ]数据包参数测试失败的可能原因是什么?
    另外、通过 TUSB212RWB 测试的计数措施是什么?[/QUOT]

    是否使用和不使用转接驱动器时的信号眼图? 在这些测试中、哪项测试未通过? 我最好的建议是调整不同的 EQ 电平、以查看结果是否各不相同。

    此外、您还可以测试将转接驱动器拉入 RSTN 并查看测试是否在通过板后通过。

    Unknown 说:
    Q2.
    他们认为 交流升压可以调整到四个级别、级别0不应用交流升压。 他们的理解是否正确?

    交流升压0级并不意味着没有升压。 这仅仅意味着它是一个非常小的升压量。

    Unknown 说:

    Unknown 说:
    Q4.  
    4) 4)他们应该在什么情况下设置交流升压以及如何选择 电平?

    交流升压电平应根据其眼图中的电流裕度进行设置。 如果裕度很小或没有、则应提高交流和直流升压电平、直到裕度处于所需测量范围内。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Ryan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    非常感谢您的答复。

    我让客户给我发送测试通过和失败案例的眼图。
    我一收到就会给你发一条短信。  您能在这种情况下检查一下吗?

    但他们不想在 E2E 上透露眼图。
    您能告诉我您的电子邮件地址吗? 我会将其发送到您的电子邮件

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    如果可能的话、让我们在 E2E 上使用私有消息系统。 我向您发送了朋友请求、当您接受该请求时、它应该让您向我发送只有我可以看到的私人消息。 您可以通过那里发送该数据、然后我可以向您提供我的反馈。

    如果这不起作用,那么我可以给你我的电子邮件发送它。

    谢谢!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您发送编修。

    我接受了请求。 但我客户尚未发送其眼图数据。
    我一收到就会送你去。

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya-san:

    好的、听起来不错。 我将等待任何更新。

    谢谢!

    Ryan