This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:提问

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388657/pca9306-questions

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件:LSF0108

工具与软件:

  1. 电平转换器

我需要在两个方向上将我的 MCU (3.3V) GPIO 信号电平转换为 ASCI (1.2V)。

但这里的挑战应该是采用尽可能小的封装、因为我们没有空间、肯定它应该可用。

  1. 我有1个3.3V 至1.2V 的 I2C (现在我使用 PCA9306DQER)
  2. 我有7个 GPIO 信号需要3.3V<->1.2V

您能提供一些很好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    您可以使用多个 PCA 设备或1个 LSF0108、谢谢。

    此致、

    Michael。