This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9515A:PCA9515APWR

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9517A, TCA9509, PCA9515A, PCA9515B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384267/pca9515a-pca9515apwr

器件型号:PCA9515A
主题中讨论的其他器件:TCA9517A、TCA9617B TCA9509PCA9515B

工具与软件:

PCA9515APWR 在 TI 网站中处于活动状态。 但在 Digikey 中、它显示为 NRND。 PL 确认、哪一项正确?

PCA9515APWR 是正在供货器件? PL 共享 EOL 状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shan:  

    您在寻找什么 OPN?  

    我在 Digikey 上找到这一个、看起来它具有 TSSOP 库存、但在 Digikey 上显示为 NRND、此时 TI.com 上已"活跃"。 TI.com 上的任何内容都是最准确的。  

    https://www.digikey.com/en/products/detail/texas-instruments/PCA9515APWR/1216552

    我没有 PCA9515A 或 PCA9515B 的 EOL 状态或生产计划的详细信息。 这些是相当旧的器件、我们有 P2P 替代产品、例如 TCA9517A、TCA9617B、TCA980x、TCA9509、这些是具有更好电源和更好工艺技术的较新 I2C 缓冲器。 如果我们长期使用10年、我会怀疑 PCA9515A/B 在某个时候会下降、因为与我们的 TCA 缓冲器相比、这些器件并不是很常用的器件。 理想的前进方向是尝试适应使用 TCA 缓冲器的设计。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Digikey 和 Mouser 均将 PCA9515A 的所有封装标记为 NRND。 通知中似乎有错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shan:

    感谢您的提问。  

    如果您有任何其他问题、请随时打开新主题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shan:

    如果没有其他问题、我将关闭该主题。  

    此致、

    Tyler