This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16F95QML-SP:有关封装解决方案的问题

Guru**** 2929400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26F32MQML-SP, DS16F95QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387792/ds16f95qml-sp-questions-about-package-solution

器件型号:DS16F95QML-SP
主题中讨论的其他器件:DS26F32MQML-SP

工具与软件:

尊敬的专家:

我的客户打算使用采用  LCCC 封装的 DS16F95QML-SP 和 DS26F32MQML-SP。 这些选项显示在数据表上。

但是客户发现订购页面"订购和质量"部分中的链接没有显示 LCCC 版本的封装、这是否意味着 TI 不再提供此封装?

现在仍可订购吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    据我所知、您可以购买的唯一器件是产品页面的"订购"部分中列出的在售器件。

    从我看到的情况来看、这基本上包括 CFP 封装和裸片销售。

    -鲍比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bobby。