This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:配置929以在外部本地 EEPROM 中获取 EDID

Guru**** 2769375 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1373383/ds90ub929-q1-configure-the-929-to-go-fetch-the-edid-in-external-local-eeprom

器件型号:DS90UB929-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ALP

工具与软件:

团队、

我的客户(位于 BCC)希望使用本地 EEPROM 来存储 启动时将在 EVM 上加载的 EDID:除了设置 要更新的跳线配置外、还有其他工作要做、尤其是对于 MAPSEL S2 =模式1、S6 =模式1?

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olivier:  

    请参阅以下演示中的外部 EDID 说明。  

    e2e.ti.com/.../Using-EDID-in-FPD_2D00_Link-Devices-_2800_4_2900_.pptx

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请阐明在安装 U3芯片或通过 J24连接器连接时要使用的选项

    对于每个选项、如何配置信号 MODE_SEL0/MODE_SEL1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logan、实际上我们在 ppt 中处于"Local EEPROM EDID"状态。 哪一个会转换为 MODE_SEL 引脚、 EDID_SEL 应为1、正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olivier:  

    是-正确。  设置 EDID_SEL=1将为 EDID 指定外部本地 EEPROM。

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Logan

    在这种情况下、您是否可以通过设置来确认正确的配置?

    S1:MODE_SEL0=5.

    S6:MODE_SEL1 = 5.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabil

    ModeSel0应该通过配置(strap)将 EDID_SEL 设置为1 3. (假设未使用 HDMI 音频)、ModeSel1应设置为 Strap 配置  0.

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logan

    我们使用的是 DS90Ux929-Q1EVM、 请确认以下配置、尤其是对于 MODE_SEL1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabil:  

    是的。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Logan、您是否了解如何编程外部本地 EEPROM? 我对 Valeo 的回复如下、如果您有建议、请告知;

    问题:  

    正如我们之前讨论的那样、EEPROM (评估板 TI SER 929)对于 EDID 参数需要什么配置?

     

    我们决定将 EEPROM 放在 U3上并通过连接器 J24由 I2C 进行配置。

    答案

                  我想您必须要求助于 I2C EEPROM 供应商。 I2C HDMI 总线应该可以看到的内容应该与您之前编程的内容相同:如何将其写入内部以便按预期回读我不知道、但我预计字节顺序不会有太大差异(除非您必须进行回写以便按正确的顺序回读)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Olivier:  

    同意您的回答。 实际刷写 EEPROM 的行为特定于 EEPROM 器件本身、通常需要将其其中一个引脚保持为低电平/高电平。 通常、用户可以使用 EEPROM 刷写工具和软件进行刷写、然后验证写入是否成功。  

    如果客户使用929或类似的 EVM、那么如果上述操作过于复杂、他们可能会考虑仅使用 SRAM 来实现所需的解决方案。  

    此致、  

    Logan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、所有的点都是 NVM。 因此不必在每次启动时编写代码、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    由于美国公众假期、该团队目前不在办公室、将于7月5日返回、因此将延迟回复。 感谢您的耐心等待  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好

    我们对安装在评估板上的外部 EDID 进行了测试、即使是在模式5下为 S2和在模式1下为 S6、ALP 也显示该评估板仍使用内部 EDID 进行初始化

    您能帮助我们解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第二点、当 EDID 模式设置为 手动外部时、仅当我断开/重新连接 HDMI 连接时、才会正确应用 HDMI 时序。

    我们如何绕过这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nabil:

    我不认为标记的下拉框更新会反映实际情况。 您是否能够在上电后提供寄存器转储以便进一步审查?

     从从器件加载 EDID 仅在插入时发生、不是在动态过程中发生。  

    此致

    Logan