This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:CC1/CC2/CC3200 VDD

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387868/tusb320lai-cc1-cc2-vdd

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320

工具与软件:

嗨团队、

客户使用该器件、并且 在小批量阶段发生了芯片故障、经 ABA 测试证实为单芯片故障。 他们发现 CC1、CC2和 VDD 引脚为低阻抗(100Ω)、您能帮助分析可能的故障原因吗? 下面是 SCH。

BR

京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    从图中可以看到、CC1/CC2从 TUSB320连接到 Type-C 连接器。 这是正确的实现、但是如果您在端口上执行 ESD 测试、 在 CC 线路上添加 ESD 保护会有所帮助。

    我还看到端口引脚对 VDD 短路。 我建议使用4.7K 上拉电阻、而不是此处的直接连接。

    此致!

    Shane