This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:器件非通用数据速率配置问题

Guru**** 2903660 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387854/ds280df810-device-not-common-data-rate-config-question

器件型号:DS280DF810

工具与软件:

团队成员、您好!

目前我的客户希望将 DS280DF810数据速率设置为 27.34375G、这不是编程指南中常用的数据速率。 我们已将器件的常用数据速率设置为25Gsps、并在此基础上、我们按如下方式更改寄存器以配置27.34375G:

0x60=0X5C、0x61=0X44、0x62=0X5C、0x63=0X44

但 CDR 处于解锁状态、检测到信号。0x78读取位4 = 0和位5 = 1。 那么、我想再次与您确认、是只 需要进行以下唯一写入来更改此器件的数据速率、还是需要进行任何其他额外写入?  

在我这边的下一个动作、我将尝试置位 CDR 复位并释放 CDR 复位、然后查看 CDR 是否锁定。

谢谢!

此致、

Qiang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    我的团队将很快回复您并提供我们的建议。

    此致、

    HSSC 应用经理

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Qiang:

    请进行以下寄存器写入、并记住写入掩码。 该过程将 CDR 配置为27.34375Gbps。

    • 地址、值、掩码、注释
    • 0x60 0x5C 0xFF
    • 0x61 0xC4 0xFF //需要启用位7。 这是一个覆盖位、用于启用手动数据速率选择。
    • 0x62 0x5C 0xFF
    • 0x63 0xC4 0xFF //需要启用位7。 这是一个覆盖位、用于启用手动数据速率选择。
    • 0x64 0xFF 0xFF //将 PPM 容差设置为最大值
    • 0x09 0x04 0x04 //启用分频器设置的覆盖
    • 0x18 0x00 0x70 //强制1分频设置
    • 0x0A 0x0C 0x0C //将 CDR 复位置为有效
    • 0x0A 0x00 0x0C //释放 CDR 复位

    此致!

    卢卡斯