This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于以太网芯片更换(DP83865至 DP83867IR)的查询

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR, DP83867IRPAP-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1367944/dp83867ir-inquiry-regarding-ethernet-chip-replacement---dp83865-to-dp83867ir

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:DP83865、、

工具与软件:

您好!

我很荣幸地通知大家、我们的硬件设计可能会从 DP83865以太网芯片过渡到 DP83867IR。 作为产品开发流程的一部分、我们需要确保这一无缝过渡、并且 DP83867IR 是满足当前要求的合适替代产品。

您能否提供帮助、以确认 DP83867IR 是否可在我们的应用中用作 DP83865的一对一替代产品?  

"另外、我们还挂了 GMII 模式澄清报告 工作表。 请仔细阅读并提供反馈。"

我们的项目详情如下:
 当前以太网芯片:DP83865
建议的替代产品:DP83867IR

谢谢!

帕维特伦 G

 e2e.ti.com/.../GMII-mode_5F00_Clarification-report.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithran G:

    很高兴听到您想继续使用 TI 器件! 在 DP83867IR 产品页面-设计工具和仿真 选项卡上、您可以找到 设计审阅检查清单 和 布局检查清单。 如果您希望查看您的原理图和/或布局、请填写这些内容并返回给我。 收到检查清单后、审查最多需要5个工作日。

    除了查看原理图外、您还能在 DP83867中寻找哪些具体特性?

    此致、

    Alvaro  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    我谨随函附上设计评审清单( GE Healthcare 的 SLVRBN1A_PLC Checklist_Comment )。

    1)请核对所附的 Excel 表格  GMII MODE_澄清报告  并确认 Strap 配置连接是否符合 GMII 模式要求。

    2)告诉我配置此芯片需要任何软件工具( GMII 模式 )。

    3) 3)此芯片是否需要使用(MDC 和 MDIO 引脚)进行寄存器配置、或者通过搭接、我们可以启用此芯片。

    谢谢!

    Pavithran Gunasekaran

    e2e.ti.com/.../8203.GMII-mode_5F00_Clarification-report.xlsxe2e.ti.com/.../SLVRBN1A_5F00_Checklist_5F00_Comment-From-GE-Healthcare.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithran:

    感谢您返回填写好的清单、我会在 EOD 6月19日(绝对最晚)之前将其发回给您。

    只是为了确认、您使用的是 DP83867的64引脚 PAP 封装版本、是否正确? 这是唯一支持 GMII 的协议。  

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    是的、我们使用64引脚 PAP 封装(DP83867)。

    谢谢!

    Pavithran Gunasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithran:

    感谢您的确认,如上所述,我将在6月19日星期三之前用审阅过的原理图再次回复。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithran:

    请查看随附我的反馈的检查清单。  

    GMII 可通过 strap 配置启用、且 PHY 不需要 MDC/MDIO 访问即可正常运行。 但是、我们仍建议连接 MDC/MDIO 以访问 PHY 的寄存器。

    e2e.ti.com/.../SLVRBN1A_5F00_Checklist_5F00_Comment-From-GE-Healthcare_5F00_TIFeedback.xlsx

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您的反馈。

    正如您的评论、我已更新了 J 列中的检查清单。请验证更新后的设计审查清单。

    谢谢!

    Pavithran Gunasekaran

    e2e.ti.com/.../8863.SLVRBN1A_5F00_Checklist_5F00_Comment-From-GE-Healthcare_5F00_V2.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithran:

    在 K 列中找到我的反馈

    e2e.ti.com/.../8863.SLVRBN1A_5F00_Checklist_5F00_Comment-From-GE-Healthcare_5F00_V2_5F00_TI-Feedback.xlsx

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您发送编修。

    您能否告诉我是否有采用 DP83867IRPAP 以太网芯片的开发板? 此外、我想知道如何快速获取该板。

    谢谢

    帕维特伦 G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithran:

    我们的  网站上提供了 DP83867IRPAP-EVM。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    根据您的反馈、我们修改了硬件连接、现在所有检查清单都符合要求。 但是、该芯片仍未配置为 GMII 模式。

    我们使用示波器(CRO)监控2.5 MHz 处的 RX_CLK 和25 MHz 处的 CLK_OUT。

    您能否确认单独的 Strap 配置是否足以将芯片配置为 GMII 模式、或者此芯片是否需要额外的寄存器配置?  

    DP83865芯片是否可以一一替代它?

    谢谢!

    Pavithran Gunasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithran:

    CLKOUT 预计为25 MHz、但 RX_CLK 应为125 MHz。

    当您测量此信号时、是否以1000Mbps 的速率进行链路?

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    在测量信号时、以太网电缆以1000Mbps 的速率连接起来。

    如有可能、请分享您的邮件 ID。

    此致、

    Pavithran Gunasekaran  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithran:

    出于隐私考虑、电子邮件不会在公共论坛上共享。 请联系您当地的 FAE。

    您能否读取 寄存器:0x01-0x1F、0x6E 和0x6F? 请注意、0x6e 和0x6F 是扩展寄存器、 有关更多信息、请参阅此常见问题解答。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    现在、RX_CLK 位于125 MHz 上、但使用 Wireshark 应用程序监控的以太网芯片和 PC 之间没有通信。

    目前、芯片 DP83867IRPAP-EVM 处于缺货状态。 您能告诉我它何时可用吗?

    谢谢!

    Pavithran Gunasekaran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithran:

    这是一个功能论坛、我无法评论 PAPEVM 何时可用、请联系您的 FAE 或营销联系人。

    我仍然可以协助调试 GMII 问题、您如何启动125 MHz 时钟? 您能否提供您当前设置的方框图、并尝试激活不同的环回模式以找出问题所在?

    例如、近端环回会将问题隔离到 GMII 接口、这样 SoC 将数据发送到 PHY、PHY 将数据返回到 SoC、而不是沿线路发送数据。 通过这一点、我们可以确认发送的数据包是否等于接收的数据包。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    感谢您发送编修。

    以太网芯片现在的连接速度是1000 Mbps、并且我们会从芯片接收到初始数据包。

    目前、CLKOUT 引脚正在接收25 MHz 时钟、但我们需要125 MHz 时钟。

    我们如何配置 CLKOUT 引脚以输出125 MHz 时钟? 是否可以通过更改硬件连接来实现?

    谢谢!

    Pavithran Gunasekaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavithran:

    对反应延迟深表歉意。

    应该期望 CLKOUT 是25 MHz、默认情况下、它将输出任何 XI 输入。 CLKOUT 可以 在寄存器0x0170中调节为不同的输出。

    我能不能问125MHz 的用途是什么?

    以千兆位为单位、MDI (连接器侧)发送时钟为125MHz。 读取寄存器0xA 以确定是千兆位主机还是从机(这将帮助您确定是要 为 CLKOUT 使用发送时钟还是接收时钟)。  

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alvaro:

    您能否确认从我们的现有设计到当前设计的 Glink_STATUS_N 和 Glink_active_N 的连接是否正确(如下所述)?  目前我们正面临链路建立方面的问题。

    谢谢!

    Pavithran Gunasekaran  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、帕维尔特兰!

    昨天没有回复、对此深表歉意。 请在下方查找反馈。 请注意、这些 LED 是否正确连接、应该不会影响 PHY 建立链路的能力。 可通过读取寄存器0x1来检查链路状态。

    当前设计:
    LED_0高电平有效、DS86将亮起

    LED_2高电平有效、DS88将亮起


    退出设计:
    LED_0低电平有效、具有2kPU

    LED_2低电平有效、具有2kPU

    此致、

    Alvaro