This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:关于输出 I2C 通道上的上拉电压

Guru**** 2814395 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1388024/tca9546a-regarding-pullup-voltage-on-the-output-i2c-channels

器件型号:TCA9546A

工具与软件:

你(们)好  

我们在 原理图设计中使用了 TCA9546APWR、下面是我们的实现(图1)。 在这一个输出 I2C 通道中、我们连接了一个电平转换器并将其转换为3.3V 信号(请参阅图2)。 我们能否避免使用此电平转换器、而是将上拉电阻器电压更改为3.3V 而不是1.8V? 工作吗。 在我们的设计中、TCA9546的工作电源为1.8V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以、TCA9546A 可用于转换到任何高于其 VCC 的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据数据表、Vpass 等于或小于最低总线电压、在本例中为1.8V。 根据数据表中的下图、Vcc 可以为3V 或者更小。 我的理解是否正确?

    由于 在我们的 设计中 Vcc=1.8V、 因此在输出侧仍然可以连接3.3V 上拉电阻器吗?  

    以下原理图是否可以将 R66和 R67连接到3.3V? 请注意 Vcc=1.8V、且主总线电压为1.8V。

    请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prema:

    正确-此处在 R66/R67上连接3.3V 上拉电阻时没有问题、因为这是器件的常见应用。  

    此致、

    Alex