This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:TUSB1210的软件流程图

Guru**** 2868460 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387086/tusb1210-software-flow-chart-of-tusb1210

器件型号:TUSB1210

工具与软件:

大家好、团队。

我们计划使用 TUSB1210进行产品功能设计、并将 TUSB1210设计为仅在主机模式下工作。 我在手册中找到了寄存器映射表。 目前尚不清楚如何使用这些寄存器。 TI 能否提供 TUSB1210的初始化软件流程图和发送/接收的软件流程图。 最好能够使用寄存器进行操作。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sheng:

      您将使用什么 SOC 或 FPGA? 通常、SOC 或 FPGA 供应商将  为 ULPI 包装程序软件提供 UTMI 来帮助您 快速入门。 TI 不 为此器件提供软件支持。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhou。

    使用的 FPGA 是 Intel 的 Cyclone V 系列。 TI 没有此 IC 驱动器的演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、TI 没有此器件的演示驱动程序。

    此致

    Brian