This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:不工作

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1384415/tusb2046b-not-working

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TPS2044

工具与软件:

大家好、团队成员:

只要没有设备通过 USB 连接器连接至集线器的下端口2 (无论 USB 键盘或鼠标如何)、连接至下端口3和端口4的设备就无法正常工作。 但是、一旦器件连接到端口2、 连接到端口3和端口4的器件就会开始工作。

请查看以下示意图以供参考,您能不能检查并评论一下?  

此致、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu:

     以下是我找到的问题表单 schemaiic:

    1: 引脚26 EXTMEM 应直接上升至3.3V。

    2: DP0上有两个1.5k 上拉电阻连接到3.3V、只需要一个。

    3:DP1上无需1.5k 上拉电阻。

    4:下游端口4没有5V 电压。

    5: PIN6 GANG 模式上的状态是什么?

    Regarsd

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    感谢您提供的投入。 客户完成了更正、下面是反馈。  

    1. 引脚26 EXTEMM 引脚 I 通过4.7K 欧姆上拉、我已经制成了 R368 #4.7K DNP。
    2. 删除了 DP0上的额外1.5K
    3. 删除了 DP1上拉1.5K
    4. 引脚6#成组引脚接地、我已将 R366 # 33欧姆 DNP 设置为接地。
    5. 下游端口4没有5V 电压。 ?  

    它到底是什么? 它是集线器端口4还是 TPS2044引脚10? 因为我只为 USB 器件使用3个下行端口、1个端口用于板载3.3V 电源上运行的 FT230 IC。  

    I 已实现、但结果相同。 现在、每当我移除键盘 端口2设备时、COM 端口也会断开连接

    (在设备管理器上看不到任何 COM 端口、一旦将键盘连接回端口2、便会再次检测到 COM 端口)  

    什么可能是其他问题?

    此致、Shinu。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许该键盘有问题、您是否在端口2上尝试过其它键盘?  或者尝试在端口3上使用特殊键盘?

    您是否有 USB 分析器来进行 USB 迹线?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。

    我将与客户核实。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Pls 让我保持更新。

    寄存器

    Brian