This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9539:PCA9539

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9539

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1387486/pca9539-pca9539

器件型号:PCA9539

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

在我的设计中、我们使用 PCA9539DGVR I/O 扩展器和 MCU (S32K144)
请查看以下原理图以供参考。

我刷入了一个示例代码但尝试捕获信号时、从器件没有给出确认。 请查看示波器的下图。

 

您能否建议工作代码(配置设置)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在引脚2、3、21和24处测量的电压是多少?

    您能在示波器上显示 μ I²C 访问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    感谢您的支持、请查看以下回复:
    引脚2和21处的电压--0V、引脚3 --3.7V、引脚24 --5V

    我们在标记点的下方焊接了导线、并在逻辑分析仪波形上捕获

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请建议工作代码和配置设置(SDA、SCL 和 RST)引脚--i2c 接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    处理器的 I/O 电压是多少? RESET 线路上的3.7V 来自哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhu:

    /RESET 电压为3.7V。这不应触发复位条件、但电压相当低。 原理图中正在使用哪些电压电源。 我看到5V 逻辑、但似乎/RESET 引脚被拉到了其他地方。  

    您能否确认在 MCU 上测量的 SDA/SCL 波形与在 PCA9539上显示的波形相同?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:
    处理器 IO 电压为5V。
    请检查 RST 引脚上拉(10K--5V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    RST 引脚上拉、10K --5V

    您能否确认在 MCU 上测量的 SDA/SCL 波形与在 PCA9539上显示的波形相同?  

    出现两侧相同的波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    /RESET 引脚电压错误。 应该没有任何东西会拉低这一行。 您是否有下拉电阻器? 检查是否存在焊接桥。

    如果/RESET 电压错误、SDA/SCL 电压也可能错误。 请使用示波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们在使用5VCC 的 MCU 和 IO 扩展器侧。

    /RST 引脚上没有下拉电阻器

    SCL/SDA 和/RST 引脚上的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    我们仍然面临着问题:奴隶没有给予承认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prabhu:

    我知道 SPICE 模型看起来非常准确、并且您使用的是 DGV 封装、但您能否仔细检查引脚排列是否全部相同?  

    方形 QFN 和引线式封装样式使用不同的引脚排列。  

    PCB 上任何焊接桥接的更新? 您有 PCB 图片吗?  

    您是否有该信号的任何模拟波形? 您能否使用示波器而不是数字分析仪? 这将有助于更好地了解 IO 扩展器上实际发生的情况。  

    此致、

    Tyler